This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:EtherCAT 加载

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853693/tms320f28388d-ethercat-loading

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

您好专家、

我有一位客户希望在 F28388D 上使用 EtherCAT、我预先学习了此路径中提供的演示:

C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_2_00_00\solutions\tmdxiddk379d\f2838x

降级后、我正在漂移多少 EtherCAT 占用了 ARM4内核、除了 EtherCAT 之外、我还想知道如何同时使用 ARM4?

BR

Emma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emma

    我们没有任何要提供的加载数据。我希望它会根据应用程序中 EtherCAT 功能和处理数据输入/输出的数量而有所不同。 我将提交一个任务以对其进行评估、以便我们将来可以获得此信息。

    到目前为止、我没有任何东西可以提供。  

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、

    谢谢,如果您有进一步的数据,请金利迪告诉我。

    BR

    Emma