This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:GPIO 配置为 CAP 时的低电平输入电压

Guru**** 2480915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851108/ccs-tms320f28377s-low-level-input-voltage-when-gpio-is-configured-as-cap

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

只需怀疑引脚上的低电平输入电压、这些引脚被配置为 CAP。

在数据表中、最大低电平为0.8V。

在客户的电路板上、该引脚用于 CAP、捕获向上信号、但不捕获向下信号。 现在、我们面临一个问题、在向下信号期间、发生了几次调用 CAP ISR。

详细信息如下:首先,CAP 引脚上的电压电平从3.3V 快速下降(1.2us)至0.5V (比滤波时间3us 短,不会触发),然后长时间保持0.5V (8us,比滤波时间3us 长)。 最后、电压变为0V。 在此过程中、很少会触发 CAP、调用 ISR。  

将8us 除以后会发生什么情况。 GPIO 是否会在1和0之间切换、而电压为0.5V、小于最大低电平输入电压?

非常感谢。

BR、Jordan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    一旦 GPIO 输入降至 VILmax 以下并变为0、为了使其恢复为1、输入必须升至 VIHmin 以上。 对于您的问题、最有可能发生的情况是在8us 窗口期间、可能会出现瞬态或干扰、导致信号从0.5V 跃升至 VIHmin。 您能否提供示波器截图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    这是否解决了? 您对此还有其他顾虑吗?