请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 工具/软件:Code Composer Studio
您好!
只需怀疑引脚上的低电平输入电压、这些引脚被配置为 CAP。
在数据表中、最大低电平为0.8V。
在客户的电路板上、该引脚用于 CAP、捕获向上信号、但不捕获向下信号。 现在、我们面临一个问题、在向下信号期间、发生了几次调用 CAP ISR。
详细信息如下:首先,CAP 引脚上的电压电平从3.3V 快速下降(1.2us)至0.5V (比滤波时间3us 短,不会触发),然后长时间保持0.5V (8us,比滤波时间3us 长)。 最后、电压变为0V。 在此过程中、很少会触发 CAP、调用 ISR。
将8us 除以后会发生什么情况。 GPIO 是否会在1和0之间切换、而电压为0.5V、小于最大低电平输入电压?
非常感谢。
BR、Jordan