This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:用于 HRPWM 的 CLB

Guru**** 2534260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853762/tms320f28388s-clb-for-hrpwm

器件型号:TMS320F28388S

您好、香榭丽舍

F28388S CLB 是否可以编程为 HRPWM 输出? 请提供帮助吗? 谢谢!

此致、

Linda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Linda、

    否- CLB 不能被设定为高分辨率 PWM 输出。 分辨率为 w.r.t CLB 时钟(最大100MHz)。 因此、可能的分辨率仅为10ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Subrahmanya、

    感谢你的善意帮助。

    此致、

    Linda