This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C28346:UNIFLASH v3.4.1外部闪存支持

Guru**** 2951270 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853798/tms320c28346-uniflash-v3-4-1-external-flash-support

器件型号:TMS320C28346
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

我的要求是将文件加载到外部闪存存储器(Cypress Flash 存储器)中,UNIFLASH v3.4.1是否支持将此类型的文件刷写到外部闪存驱动器中? 此外,我想知道哪些闪存 JTAG 供应商可以用于此目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abhishek、

    UniFlash 不支持刷写外部驱动器。

    谢谢、此致、

    Vamsi