This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379S:提高 TMS320F28379S 上 ADC 的分辨率

Guru**** 2535490 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/852954/tms320f28379s-improvement-of-the-resolution-of-adc-on-tms320f28379s

器件型号:TMS320F28379S

您好!

您能告诉我如何提高 TMS320F28379S 上 ADC 的分辨率?
(例如、预计16位 ADC 用作18位 ADC)
我们对以下文档感兴趣。
www.ti.com/.../spra461.pdf

是否有任何与上述有关的 TMS320F28379S 文档?

此致、
Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nomo、

    应用中概述的一般技术。 注意也可应用于 F2837x 器件。   

    需要记住的一点是、过采样只会提高 SNR。  如果您想提高 ENOB (通常指定为 w.r.t SNR + THD)、则在确定实际和最大过采样增益时需要考虑器件 THD。  请参阅以下 e2e 线程、了解相应的公式:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/p/815285/3017272#3017272

    您能否详细介绍一下该应用?  在采集或处理过程中是否存在生成最终结果的时序限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin San、您好!

    感谢你的答复。
    我将检查您的意见。
    如果我有另一个问题、我将发布另一个相关问题。

    此致、
    Nomo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin San、您好!

    [引用用户="Devin Cottier"]

    您能否详细介绍一下该应用?  在采集或处理过程中是否存在生成最终结果的时序限制?

    [/报价]

    应用是数字电源、但我没有关于时序限制的信息、因为这是我们客户的项目、现在处于研究阶段。

    此致、
    Nomo