This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOSTL-DRV8305EVM:电流变化时扭矩输出异常(&G);20A

Guru**** 2932200 points

Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE, DRV8305, CSD18540Q5B, BOOSTXL-DRV8305EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/834106/boostl-drv8305evm-abnormal-torque-output-at-current-20a

主题中讨论的其他器件:MOTORWAREDRV8305CSD18540Q5BBOOSTXL-DRV8305EVM

我使用的软件路径:    motorware_1_01_00_18\sw\solutions\instaspin_foc\boards\boostxldrv8305_revA\f28x\f2806xF\projects\ccs\proj_lab10a

BOOSTXL-DRV8305EVM 是基于 DRV8305电机栅极驱动器和 CSD18540Q5B NexFETTm功率 MOSFET 的15A 三相无刷直流驱动级。  

  • 4.4V 至45V 电压电源输入
  • 支持高达20A 峰值电流、15A 连续电流输出

现在、我已经制作了一个电路板来模拟 BOOSTL-DRV8305EVM、它放大了电机驱动电路的驱动功率。 驱动电机的功率器件可承受50A 电流。

当 USER_MOTOR_MAX_CURRENT > 20A 时、会向电机施加足够大的负载。 此时会发生 nFAULT 警报、驱动板上的红灯亮起、然后电机没有扭矩输出。

当 USER_MOTOR_MAX_CURRENT < 20A 时、会向电机施加足够的负载、并且电机的扭矩输出正常。

 

1. 我使用官方网络支持程序、现在 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 限制为20A、 我的产品需要35A 的电机电流。

应在程序中修复哪个代码、以将 USER_MOTOR_MAX_CURRENT 增加到50A、并且不会发生 nFAULT 警报。

2. 是否可以修改以下两个代码?

#define USER_IQ_FULL_SCALE_CURRENT_A        (24.0)// BOOSTXL-DRV8305EVM = 24.0A

#define USER_ADC_FULL_SCALE_CURRENT_A       (47.14) // BOOSTXL-DRV8305EVM = 47.14A

3.我的问题比较简单。 使用电路板。当 USER_MOTOR_MAX_CURRENT > 35A 时、电机转矩输出正常、不会发生 nFAULT 警报。