This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:使用 GUI 编写器刷写 CPU2

Guru**** 2350610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853158/ccs-launchxl-f28379d-flashing-cpu2-with-gui-composer

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

我正在考虑将 GUI 编写器与同时使用 CPU1和 CPU2的应用配合使用。 但是、作为新手、我对如何设置.out 文件有点困惑、以便从仪表板刷写时将这些文件写入正确的 CPU。 我只使用调试配置来正确设置 CPU2。 我在 GC 用户指南中找不到任何相关文档、因此我想知道我是否缺少了一些内容。

谢谢