This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1001:移植到 F280049上

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1001, POWERSUITE, SFRA, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853016/tidm-1001-porting-onto-f280049

器件型号:TIDM-1001
Thread 中讨论的其他器件: powerSUITE、 SFRA、 controlSUITE

尊敬的香榭丽舍

我向我们的客户提出这一问题。

用户 正在学习 TIDM-1001并希望将其从 F28377迁移到 F280049。

1) 1)如何将 powerSUITE、尤其是 F28377的解决方案适配器移植到 F280049?

我们似乎只有 SFRA 库使用简介。

用户对解决方案适配器、补偿器设计器和 SFRA 感兴趣、但不知道如何将 基于 CCS 的解决方案适配器、补偿器设计器和 SFRA 迁移 到 F280049。

2) 2)在本设计中将代码从 F28377迁移到 F280049时、您建议他们考虑哪些因素或主要步骤?

黄维恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    controlSUITE 中的项目使用位字段完成。  

    我们不支持为客户发布的该设计版本移植 powerSUITE、因为我们过去允许对 IOS 进行有限的更改、因为新的解决方案是使用 driverlib 实现的。 这是头文件中的简单更改、我们不使用 GUI 提供此更改。

    由于系统中没有模型、因此他们可以独立使用补偿设计器。  

    -Manish