This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S

Guru**** 2468770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853437/tms320f28377s-tms320f28377s

器件型号:TMS320F28377S

您好、先生、


我带来了 Launchpad F28377S。 我搜索了所有可用的技术讲座。 但我没有找到77S 的技术讲座。 链接如下所示。

提前感谢您、

Rajesh。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Beesetty、

    您需要的技术讲座是 F2837xD 技术讲座、它基于 F28379D 器件。  本技术讲座将面向 F28377S、直至并包括实验10 (即实验11是唯一的双核实验练习)。  但是、与 F28379D LaunchPad 相比、F28377S LaunchPad 上的引脚排列和引脚排列有所不同。  例如、ePWM1A 在技术讲座中使用、但 它在 F28377S LaunchPad 上没有输出引脚。  同样、对于一些控制 LED 的 GPIO 也是如此。   要将 F28377S LaunchPad 与 F28379D 技术讲座配合使用、将需要对实验代码和实验说明进行一些细微修改。  或者、您也可以使用 F28379D LaunchPad、一切都可以正常工作。

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken