This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:非法 ISR

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853102/ccs-tms320f28377s-illegal-isr

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、

我们在 Delfino 控制器 TMS320F28377S 中面临着严重的问题。 当它执行针对 EEPROM 执行的特定 I2C 读取功能、批量延迟和 LCD 功能时

整个控制在"非法 ISR"中断中挂起和停止我们经常看到这个问题当模式在 MCU 中发生改变时、为了解决这个问题

以增加堆栈大小、这在某种程度上解决了问题、但暂时解决了。 我们再次面临这一问题,并试图以许多方式加以解决。 但它不起作用。

需要解决此问题、请提前建议、谢谢。

此致

Naveen Reddy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有导致触发非法 ISR 的特定行或是否是间歇性的? 您是否看到堆栈溢出的实际迹象? 例如、如果您使用内存浏览器向堆栈内存写入图形、您能看到在发生非法 ISR 时完全清除了它吗?

    是从闪存还是 RAM 执行的代码? 如果您从闪存执行、是否可以检查在执行之前没有任何未正确复制到 RAM 中的"ramfuncs"?

    谢谢、

    惠特尼