This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:不了解 TMS32F28069M 套件的 ADC 和 ePWM 模块的问题

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846215/tms320f28069m-problems-not-understood-about-adc-and-epwm-module-of-tms32f28069m-kit

器件型号:TMS320F28069M

大家好、我不理解 tms32f28069技术讲座文档中 ADC 模块和 ePWM 模块的一些知识。

在 ADC 模块中:

  1. 当 SOCPRIORITY 配置为4时、表示 SOC4具有最高 RR 优先级、SOC0、SOC1、SOC2、SOC3具有相同的优先级。 如果 SOC2和 SOC3同时触发接收、会发生什么情况?
  2. 在 ePWM 模块中、特别是在数字比较子模块中:  
    1. 什么类型的 TZx 和 COMPxOUT、模拟还是数字?
    2. 下表列出了什么是高、低和无关的内容?  
    3. 此子模块如何工作?

我是一个新手、我不理解这些知识。

请向我解释或提供一些建议。

非常感谢

达尼-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Danh、

    SOCPRICTL 寄存器中的 SOCPRIORITY 位设置高优先级和轮询模式的截止点。  如果该寄存  器设置为0x04 (见6-13页顶部的幻灯片)、那么 SOC0-3优先级高、SOC4-15循环。  在高优先级模式下、SOC0是最高优先级、然后是 SOC1、SOC2、SOC3。  如果同时触发 SOC2和 SOC3、SOC2的优先级高于 SOC3。

    对于 ePWM 模块、TZx 和 COMPxOUT 为阈值电平(0或1)、因此 将被视为数字。  您所参考的表格是用于设置数字跳闸事件比较的选项(请参阅 第7-28页的顶部幻灯片)。  这些选项 在 TZDCSEL 寄存器中配置(见第7-31页的顶部幻灯片)。

    要了解有关 ePWM 模块的更多信息、请观看以下视频"C2000 ePWM 模块入门":

    https://training.ti.com/getting-started-c2000-epwm-module

    但愿这对您有所帮助。 如果您的问题得到了解答、请单击绿色的"验证答案"按钮。 谢谢。

    - Ken

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dahn、 我认为 Ken 的最新建议可以帮助您解决您的问题。  如果不是、请随时回复此主题、或者如果它锁定、您可以"提出相关问题"、或者只需创建引用此主题的新主题、即可获得进一步帮助。

    此致、Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ken、  

    非常感谢您的回答、他们为我提供了很大帮助

    达尼-