This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28374S:ADC 引脚输入电压变化

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/853087/tms320f28374s-adc-pin-input-voltage-changes

器件型号:TMS320F28374S

您好!

客户将 F27374用于其应用。

ADC 用于对电压信号进行采样。 几次、引脚上的电压发生了变化。 我们想知道是否有任何解决方案。  

详细信息包括:

硬件连接如下:放大器输出连接到一个33电阻器、然后连接到 ADC 引脚。  

我们发现:几次、放大器输出电压为1.5V、但 ADC 引脚上的电压约为0.5V。 当问题发生时、直到关闭电源并打开 F28374电源、才能重置它。  

使用四个 ADC 模块、但仅使用一个基准、不使用任何缓冲器。 不正确、客户很了解。 我们不知道这是否是根本原因。 由于超过100KU 的货件、这是他们第一次遇到问题。  

现在我们的疑问是:

1) 1)问题出在哪?  

2) 2)基于硬件、是否有任何方法可以通过软件进行改进或解决?

非常感谢。

BR、Jordan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    约旦、您好!

    非缓冲基准可能会在采样转换中导致额外的噪声/失真;我认为这不是您的问题。

    器件是由仿真器、硬外部 XRSn 切换还是由整个电路板/系统的电源循环复位?

    特定通道是否是其上有 DAC 多路复用的通道之一?  如果是、是否意外启用了 DAC?

    器件中的其他某个通道是否在发生严重过压或欠压事件时发生?  

    这种情况是发生在单个故障电路板上、还是持续发生、无论具体器件/电路板/系统如何?

    是否有其他任何连接到特定输入的设备? 例如外部钳位二极管

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devin、

    感谢您的分享。

    如果不是非缓冲参考问题、我可能有一些想法。  

    BR、Jordan