This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28065:如何保护生成的 Intel .hex 文件

Guru**** 2845830 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/852150/tms320f28065-how-to-protect-generated-intel-hex-file

器件型号:TMS320F28065
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生/女士:

请告诉我如何保护 CCS 中生成的.hex Intel 文件。

我们在不同的位置发送用于升级的十六进制文件、我们希望确保在共享.hex 文件时反向代码不可用。

MCU PL 的安全更新方法的示例。 请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi :

    您计划如何将此代码加载到设备上?

    它是使用 CCS 还是其他等效工具?

    我相信如果使用工具,我们没有任何直接的东西。

    也许我们可以使用一些加密/解密。

    https://www.devglan.com/online-tools/aes-encryption-decryption

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    女士:

    我们在 SCI 引导中通过 C2prog 上传固件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有专家建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为 c2prog 工具没有任何简单明了的东西。

    由于工具中的密钥主要用于解锁器件、然后闪存代码。

    我将在内部进行检查、如果有其他方法、我会返回。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ravi:

    请使用串行闪存编程器上传固件。

    请参阅:应用手册: C2000Tm微控制器的串行闪存编程 (sprabv4)

    串行闪存编程器示例:  

    • C2000Ware_\utilities\flash_programmers
    • \C2000Ware\device_support\f2806x\examples\c28\f28069_sci_flash_kernel

    在这里、您可以尝试编码通过闪存编程器发送的日期、并在对器件进行编程之前通过内核进行解码。

    请仔细阅读应用手册、并告知我们此方法是否适合您。

    谢谢、

    Katta