This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:我们能否并行运行主 ISR 和 CUP Timer1 (或其他 INT) ISR 多次?

Guru**** 2899560 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS7253

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851848/f28m35h52c-could-we-run-main-isr-and-cup-timer1-or-other-int-isr-several-times-in-parallel

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:ADS7253

您好!

现在、我们运行一个主 ISR、该 ISR 需要大约90us、而周期为100us、因此剩下的只有10us。 我们希望使用 CUP Timer1 ISR 将 SPI 发送到 ADS7253 9次(一次需要2us、总共需要18us) 、以获取 与上述主 ISR 并行的 ADC 数据。 显然、冲突是18us > 10us。 我们还想知道    主 ISR 中的平均时间如何运行 CUP Timer1 ISR 9次。  

您能为解决这两个问题提供一些帮助吗?

Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     主 ISR 是 RTOS (CUP timer2) INT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否尝试优化 ISR? 如果您使用 C、则可以尝试启用编译器优化以节省来的 ISR 周期。

    您是否通过 SPI 发送 ADC 转换数据? 在这种情况下、可以在 ADC ISR 本身中包含 PSI 例程。 由于 CPU 定时器的 ISR 延迟、这将节省一些周期的开销

    此致。

    Veena

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Veena,í a

    感谢您的回答。 我们将尝试您的建议。

    Peter