This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28023:1/2精度(16位)浮点数学运算。

Guru**** 2909440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851313/tms320f28023-1-2-precision-16bit-floating-point-math

器件型号:TMS320F28023

您好 Gurus:

是否有适用于280x 系列微控制器的1/2精度(16位)浮点库?

我有32位(浮点和双精度)例程、也有64位(长双精度)例程。

谢谢、Mark。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我相信我们的浮点库中只支持单精度(32位)和双精度(64位)。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我对询问的原因很好奇-您是否介意告诉我这是用于哪种应用?

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sira:

    实际上、对于我正在处理的当前项目、这是不相关的。

    我们正在使用 ADAU1701 DSP 制作音频处理器、我正在研究使用单精度(32位)浮点数与双精度(62位)长双精度的方法、并在互联网上进行有关半精度(16位)数学的常规搜索时遇到了一些问题。

    我喜欢尽量在盒子外思考、在我的脑海中发出尽可能多的相关信息总是很好(是的、随着我的年龄越来越大、我的想法越来越成为一个嘎嘎的陷阱。)

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、

    感谢您的告知。 这肯定是我可以继续关注的问题。但趋势仍在朝着计算能力和性能的提高发展,因此这可能是一个特殊领域,我们可能不会最终专注于它。

    谢谢、

    Sira