This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F28M35H52C:C2000-GANG OTP 地址

Guru**** 2903660 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/845948/f28m35h52c-c2000-gang-otp-address

器件型号:F28M35H52C

我自9月28日开始休假、因此无法及时回复您。 使用测试版后、我发现以下问题仍然存在。

1 现在、Memory Option 中的 OTP 编程地址范围确实可以包含0x680800、但在单击软件中的 Open 代码文件并选择具有此地址的文件后、仍会报告0x680800-0x680804超出范围。

2 28M35 M3内核出现程序烧录问题。 如果您在没有 CSM 密码的情况下烧录代码文件、则可以一直烧录。 如果使用 CSM 密码烧录代码文件、则第一次只能在没有密码的情况下烧录一次、然后无法烧录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    感谢您的反馈。 我们将在几天内就此向您回复。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    Elprotronic 正致力于此工作。  问题解决后、我们将在此处更新。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    Elprotronic 正在尝试重现此情况。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    Elprotronic 锁定了编程此字段时的控制卡。  他们无法继续进一步测试。

    我们向他们发送了几个器件以继续进行测试。

    他们应该能够在下周为您提供最新信息。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    请尝试我发送给您的更新软件包。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    我可以关闭此帖子吗?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的! 感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Susan、

    感谢您的确认。

    一旦 Elprotronic 修复了其他一些小问题、该软件包将在网站上更新。

    谢谢、此致、
    Vamsi