This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388S:CAM 连接管理器 RAM 96KB 是否要进行放大?

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP432E401Y

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/849967/tms320f28388s-cam-the-connectivity-manager-ram-96kb-be-enlarged

器件型号:TMS320F28388S
主题中讨论的其他器件:MSP432E401Y

您好!

我的客户设计直流电机控制。

在这里、他们需要以太网接口、并且需要像已经使用 MSP432E (Web 服务器、HMI 接口、Wifi、以太网、按钮...)一样将此器件用于通信端。

这里的问题是连接管理器的内存、96KB 太低、MSP432有256KB、因此需要放大这个96KB 内存。

客户能否使用 F28388S/D 并扩展连接管理器存储器? 它指的是数据存储器、而不是代码存储器(RAM、而不是闪存)。

使用的是"D"版本、可以轻松放大存储器? 是否有权变措施?

非常感谢、

Antonio

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Antonio、

    连接管理器(CM)的存储器是专用的、因此如果使用"D"部分、则无法扩展。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    如果对 F28388使用 S 或 D 版本、是否有办法扩展连接管理器存储器?

    如果客户不能使用我们的器件、96KB 对他们来说太低。 为此、MSP432E401Y 具有256KB RAM。 是否有 C2000 p/n 允许客户将此类易失性存储器用于 conn 管理器?

    非常感谢、

    Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还查看了28388。 我想、TI 犯了一个错误、未将 EMIF 接口连接到连接管理器。 为此、我们将切换到 STM32系列。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这一点正在离线讨论中。

    此致、

    Vivek Singh