Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035, UNIFLASH, CONTROLSUITE, MSP430F6726, C2000WARE
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH、 controlSUITE、 MSP430F6726、 C2000WARE
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
最近几天、我在使用 TMS320F28035的定制目标上遇到了一些错误行为(过去几周一直运行良好)。
第一个是:
-在调试模式下运行后 TMS 被占用、然后我再也不会用任何调试探针连接它(就像仍然处于复位状态)。 我必须将引导模式选择从"GetMode"(引导至闪存)更改为"WAIT"、才能再次连接。 现在、我可以通过 UniFlash 加载映像或使用 CCS 进入调试模式、但当我为目标加电以供正常使用时、器件无法正常工作...
第二个是:
-我尝试使用 UniFlash 刷写另一个目标(相同的设计、但引导模式仍为 GetMode)、我收到下面的错误消息
CCS 在进入调试模式时似乎正常。 似乎我的代码或配置中最近进行了一些更改、但我目前还不知道是什么。 可能是关于密码区域(数据存储器0x003F7FFA)的内容。
以下是刷新错误? PWL_PWL0和1没有 FFFF 值、但一旦数据表示改变、它们就会出现。
有人能给我更多关于 GEL 错误或任何其他想法吗?
谢谢。
Romain
配置:
- Uniflash 4.5.0.2056
- CCS 8.3.1
-调试探针 XDS100v2和 XDS110
- GEL 文件\controlSUITE\device_support\f2803x\v130\DSP2803x_common\GEL\ccsv5\f28035.GEL