This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:集线站的器件型号(R3)

Guru**** 2511935 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDSDOCKH52C1, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850479/ccs-f28m35h52c-part-number-of-the-docking-station-r3

器件型号:F28M35H52C
主题中讨论的其他器件:TMDSDOCKH52C1controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

我购买了 TMDSDOCKH52C1封装、其中包括 TMS320F28M35H52C controlCARD (2.0版)和集线站(R3)。  我尝试使用插入坞站端口 J2的外部仿真器 XDS200、但该封装不为端口 JP1提供5VDC 适配器。  在哪里可以找到并订购5VDC 适配器?  我问这个问题是因为这个连接器的 ID 是2.5mm、OD 是6.5mm。  谢谢。

Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    根据集线站 BOM 中列出的桶形连接器、它的 ID 应为2.5mm、外径应为5.5mm。  

    兼容的电源可以是:Phihong PSAC05R-050 (P)-R-C2和 Phihong RPBAG。

    请注意、您可以使用插入坞站的 USB 电缆来提供5V 电源、而不是使用外部电源。  如果您希望使 xds200成为仿真器并消除板载仿真器的任何竞争机会、则可以在集线站基板上填充 J8。

    希望这对您有所帮助!


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

      非常感谢您的电子邮件和器件型号。

      是的、我确实想使用 xds200仿真器、但无法从集线站基板找到 J8。  您是要组装 J84/J85/J86/J7吗?  此外、我是否应该组装 F28M35xx controlCARD 的 R40 - R46?

      谢谢、

      Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    下面突出显示了坞站上的 J8。  您可以在 controlSUITE 中找到该硬件的原理图和 PCB 文件。




    我将很快研究您对 controlCARD 的 R40-46的问题。


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    如果您尚未找到 controlCARD 的原理图、可在以下目录中找到它:

    C:\ti\controlSUITE\development_kits\~controlCARDs\CCF28M35xxHWdevPkg_v3\R_PWB_RevD

    是的、您需要组装 R40 - R46以将 F28M35连接到集线站上的 JTAG 接头。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

      感谢您发送电子邮件、我填写了集线站基板的 J8和 F28M3xx controlCARD 的 R40-R46。  我运行测试连接并收到以下错误消息、

    [开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\zhouyo\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    ccs910\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
    库构建日期为2019年6月3日。
    库构建时间为'14:44:57'。
    库软件包版本为'8.2.0.00004'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    此仿真器不会创建复位日志文件。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。

    [结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

     Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

      感谢您的建议。  我填充 controlCARD 的 R40-R46和集线站基板的 J8并运行测试连接、但收到以下错误消息:

    [开始:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

    执行以下命令:

    %CCS_base%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafil文件%-RV -o -S 完整性

    [结果]


    ---- [打印电路板配置路径名]---------------

    C:\Users\zhouyo\AppData\Local\TEXASI~1\CCS\
    ccs910\0\BrdDat\testBoard.dat

    ---- [打印重置命令软件日志文件]-----------------

    此实用程序已选择了560/2xx 类产品。
    此实用程序将加载程序'xds2xxu.out'。
    库构建日期为2019年6月3日。
    库构建时间为'14:44:57'。
    库软件包版本为'8.2.0.00004'。
    库组件版本为'35.0.0'。
    控制器不使用可编程 FPGA。
    控制器的版本号为"13"(0x0000000d)。
    控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
    此实用程序将尝试重置控制器。
    此实用程序已成功重置控制器。

    ---- [打印重置命令硬件日志文件]-----------------

    此仿真器不会创建复位日志文件。

    ---- [发生了错误,该实用程序已中止]-----

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为'-233'(0xffff17)。
    标题为"SC_ERR_PATH_Broken (SC_ERR_PATH_COMPLETE")。

    说明如下:
    JTAG IR 和 DR 扫描路径不能循环位、它们可能会损坏。
    尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
    目标的 JTAG 扫描路径似乎已断开
    卡在一个或卡在零的故障。

    [结束:德州仪器 XDS2xx USB 调试探针_0]

     此外、来自的链接  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/344517?How-to-connect-the-F28M35-controlcard-via-docking-JTAG-

     看起来、即使封装具有3个仿真器(controlCARD (J20)上的内置仿真器、集线站基板 JP2上的内置仿真器和集线站基板 J2上的外部仿真器)、它仅使板载仿真器工作(J20)。 要使用仿真器 JP2或 J2、需要移除 controlCARD 上的隔离芯片(U19-U222和 U40)以禁用 controlCARD J20上的仿真器。 然后填充集线站基板的 J8以禁用仿真器 JP2以启用其他仿真器(可以是 xds200) J2?   

     谢谢、

     Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    [报价用户="Yong Zhou1"] 软件包中似乎也有3个仿真器(controlCARD (J20)上的内置仿真器、集线站基板 JP2上的内置仿真器和集线站基板 J2上的外部仿真器)

    是的、您理解正确。

    [引用 USER="Yong Zhou1"]它只能使板载仿真器工作(J20)[/引用]

    在集线站的 J2上使用 XDS200时、您没有将 USB 电缆插入 controlCARD J20、对吧?

    [引用 USER="Yong Zhou1">]要使用仿真器 JP2或 J2、需要移除 controlCARD 上的隔离芯片(U19-U222和 U40)来禁用 controlCARD J20上的仿真器。  [/报价]

    您无需完全移除隔离器芯片、只需关闭0欧姆电阻器(R48、49、50、51、52、 53和55) 以消除信号争用。

    [引用 USER="Yong Zhou1]*然后填充集线站基板的 J8以禁用仿真器 JP2以启用其他仿真器(可以是 xds200) J2?   [/报价]

    需要组装 J8才能关闭 JP2 (U2 FTDI 芯片) JTAG。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kevin、
      感谢您回答我的问题。 是的、对于每个仿真、我只插入了一个 USB 或仿真器。  就是这样
     
     1. 仅通过在 J20上插入 USB 和在集线站 JP1上插入5VDC 来仿真 controlCARD;
     2. 仅通过在 JP2上插入 USB 来仿真集线站,并将其5VDC 用于集线站;
     3. 对于外部仿真器 xds200,只需在 J2上插入仿真器,在集线站 JP1上插入5VDC。
      组装 R40 - R46后、1可正常工作(USB 未插入集线站的 JP2)。  但是、在测试2时、测试连接重复仅成功83%、是否有任何意见?
      我的理解是使用3、我必须移除  R48、49、50、51、52、 53和55并安装 J8、这似乎不方便切换回1。  
     
      谢谢、
     
      Yong

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    抱歉、不是指单击"已解决"按钮。 您可以忽略或拒绝...

    [引用 USER="Yong Zhou1"]但是,在测试2时,测试连接重复仅成功83%,是否有任何意见?

    在这种情况下、您没有组装 J8、对吧? 我认为也可能需要安装扩展坞上的 J9。

    [引述 USER="Yong Zhou1"] 我的理解是利用3、我必须删除  R48、49、50、51、52、 53和55并安装 J8、这似乎不方便切换回1。  [/报价]

    我认为这是消除 JTAG 信号上的任何争用所必需的。 在移除列出的所有电阻器之前、您还可以尝试将 SW3上的两个开关设置为关断状态。 足以消除不必要的争用。

    最棒的

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Kevin、

      感谢您的建议。  为了使测试2正常运行、我填充了 J8、但它禁用了仿真器、然后无法工作。  使用错误消息"某些值已损坏-83.3%"填充 J9的情况与以前没有任何区别。  SW3的开关1或两者1/2与相同的错误消息没有区别。

      此致、

      Yong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    我无法从您的最后一封邮件中得知。  您是否能够使系统按您的需要工作(或至少能够继续进行评估)?

    如果仍然无法正常工作,您是否可以发布一些设置的图片?  或者描述您当前的设置不起作用?


    谢谢、
    Brett

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brett、

     结果 Kevin 部分回答了我的问题。 使用该封装、我只能使 controlCARD 的内置仿真器工作、但不能使其他两个仿真器(一个是集线站的内置仿真器、另一个是外部仿真器)工作、而无需通过移除某些电阻器来禁用 controlCARD 的仿真器。  甚至我的目标是使用外部仿真器并评估所有三种可用的仿真器、但我放弃了。

     谢谢、

     Yong  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yong、

    首先、很抱歉在使用 F28M35x controlCARD 获取外部仿真器时遇到的挑战。  在较新器件的 controlCARD 上、我们使使用外部仿真器的方法更易于评估、但使用此 controlCARD 确实相当复杂。

    如果您决定返回此状态(并尝试使用此硬件/套件获取外部仿真器)、请随时启动新线程。  据我所知、如果我们非常小心、我们应该能够让它正常工作。  但是、我完全理解您可能希望优先评估实际的 C2000 MCU。  )

    我将继续、关闭此主题并将其标记为"TI 认为已解决"。  这并不意味着我们已经解决了您的问题,而是我们不会再处理该主题,所以不要拒绝它:)。  祝您的项目好运!


    谢谢、
    Brett