This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069:G3开发包下载

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, AFE031, LAUNCHXL-F28069M, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833838/tms320f28069-g3-development-package-download

器件型号:TMS320F28069
主题中讨论的其他器件:C2000WARE、 AFE031、 LAUNCHXL-F28379D、 LAUNCHXL-F28069M、 BOOSTXL-AFE031

您好!

我一直在网上搜索 G3开发包下载,我分析过的每个链接都显示要从*。www.ti.com/.../tmdsplckit-v3*下载。   我的问题是、此链接不会导致任何位置、并且无法找到下载。 如果有人能将我链接到这个很棒的软件包!

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    大约2年前、我们停止了为 G3 PLC (eMETER)平台开发新封装的工作。  当时、我们还将固件包放在安全软件请求链接后面、以便在客户对任何新开发进展太远之前、我们可以解释上述内容。  出于同样的原因、所有硬件套件也已从 TI.com 中删除。

    我们仍然为那些已经开发了焊料并需要访问的客户提供这些封装。  我们已尝试尽可能清洗 TI.com、但我相信 Google 仍在从旧版本中取一些面包屑。

    基于上述内容、我们发布了一个基于开放源码/通用 PLC 的通信模块、该模块使用 LaunchPad 和 BoosterPack 实现开箱即用的 SunSpec 协议。  此封装的优点在于、您可以根据自己的需求进行定制、并能够访问 C2000上其他未使用的 MIPs/periperhals。

    Booster Pack 位于: http://www.ti.com/tool/BOOSTXL-AFE031-DF1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果不再支持对 TMS320C2000代码库的更新、您对跨电力线进行点对点连续数据通信的建议是什么? 所连接的 Booster 板是否可在我现有的套件上进行配置? 继续我的发展研究的任何帮助都将是极好的!

    谢谢、

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    如果您已经拥有之前的 G3 PLC 套件、那么我可以提供对传统 FW 套件的访问、以便您可以继续开发。  我相信我也通过出口合规团队看到了您的申请。  我将跟进这些请求、以确保它们与您提到的上述套件一致。

    关于我提到的较新的套件、这些套件与基于 eMETER 的较旧 PLC 套件无关、而是基于开源的。  基于 eMETER 的旧固件包创建为 SDK /库、因此无法修改。  

    我建议下载最新版本的 C2000Ware、您可以查看源代码、看看它是否与您尝试实现的目标一致。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    如果可以的话、这些传统封装将非常出色! 我提出了一个软件请求、因为我想保证我拥有最新版本的软件。 我已经了解了 CS2000Ware、但没有看到配置点对点/点对多点示例接收器和发送器代码的示例。 如果 CS2000Ware 中已经提供了此功能、请告诉我它们位于哪个路径/示例中!

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    我稍后将通过聊天功能与您联系、并提供请求链接。

    基于硬件的新示例的路径如下:

     C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2837xd\examples\cpu1\bootstxl_afe031_f28379d_dacmode

    C:\ti\c2000Ware_2_00_00_02\device_support\f2837xd\examples\cpu1\bootstxl_afe031_f28379d_rx

    应用手册位于 http://www.ti.com/lit/sprac94

    最棒的
    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这些器件在我的芯片上是否受支持、我的 TMS320C2000套件附带安装了 F28069控制卡、所以我不想使用 device_support\f2806x\中的项目?

    还感谢您输入应用手册!

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake、

    我应该在上一个回复中更加清楚、文件路径和应用手册与 TI.com 上较新的开源 PLC 示例相关。  这些与适用于您的硬件的基于 eMETER 的 PLC 封装无关。

    从理论上讲、可以购买 LAUNCHXL-F28069M 并使用我提到的较新固件的 Booster Pack;但需要进行一些代码编辑。  如果您对较新的方法感兴趣、我只需购买我之前提到的 LAUNCHXL-F28379D (32.79美元)和 BOOSTXL-AFE031 (49.00美元)。

    最棒的

    Matthew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 boostxl_afe031的代码从 F28379移植到基于 SOMPLC-F28PLC83的产品。 我的地方政府要求这些仪表产品的代码必须是代码可控的、我正在寻找基于开放源码的解决方案。 我们已经对 boostxl_afe031进行了一些测试、并设法在 SOMPLC-F28PLC83上运行它。 但我不得不说、它的 MAC 协议太简单、无法支持仪表应用。 下面 是我们制定的一些测试计划、我希望它能以某种方式帮助您。

    我仍在搜索基于开源的解决方案28069和 AFE031、也许我们可以与其他人共享信息。

    e2e.ti.com/.../meter_5F00_test_5F00_sunfsk.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matthew 先生:

    我在这个主题下看到了您的答案。 我可以私下问您一些问题吗?

    我向朋友提出了请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、海珠、

    我目前尚未找到我正在寻找的这些器件的开源解决方案。 为我的开发套件/:

    Jake

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jake、

    我的情况 甚至 比你更糟。 我们的产品在投标时受到限制、我们的主要业务受到影响。

    我们正在考虑  组建一个团队来自我发展、但在 AFE031中缺少运行 OFDM 的真正参考代码。 我正在尝试向 Matthew 先生寻求帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jake/Haizhu、

    在我们处理论坛外问题时、我将把这标记为 TI 认为已解决。  如果您遇到未得到所需关注的问题、请回复该主题。

    对于引用此主题的社区、以前可以免费下载的任何 PLC FW 软件包请求;TI 已将所有这些请求放置在安全软件服务器后面、该服务器需要获得访问权限才能下载包。

    欢迎您在 E2E 中使用新主题发布任何问题、我们将向您提供 TI 的回复。

    最棒的

    Matthew