This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:TMS320F2838x 芯片上的以太网模块能否支持千兆位连接?

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851816/tms320f28388d-can-the-ether-net-module-on-the-tms320f2838x-chip-support-gigabit-connectivity

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我想知道 TMS320F2838x 芯片上的以太网模块是否支持千兆位(1000Mbps)连接。

例如、我想知道是否可以将 DP83867系列与 TMS320F2838x 芯片连接以实现千兆位连接。

感谢您考虑我的请求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    否、此器件不支持千兆位速度。 此器件支持10Mbps 链路和100Mbps 链路。

    此致、
    Cody  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    您的回答将对我非常有帮助。