This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:tms320f28035

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/852249/tms320f28035-tms320f28035

器件型号:TMS320F28035

大家好、

我尝试在 FLASHB 中分配512个元素的全局数组数据,方法是更改'.ebss'输出段的链接器命令以指定 FLASHB 而不是 RAML2 (在将.ebss 指定给 RAML2之前)

全局数组的所有元素都已初始化为"0"。

当我的应用程序使用链接器命令(.ebss :>FLASHB  PAGE = 1)加载到 DSP (TMS320F28035)并且我在表达式窗口中检查它们时、这些元素的值为'NAN'。

前面提到的命令加载了一些变量到 FLASHB。 在表达式窗口中、 其中一些有'0xFFF'值、另一些有'NAN'值

为什么会发生这种情况?