This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:CMPSS

Guru**** 2681035 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851535/tms320f28379d-cmpss

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:REF3130

您好!

我想使用其中一个 CMPINxP 引脚来监控过压事件。 而 CMPINxN 将由内部 DAC 控制。 对此,我有几个疑问。

  • CMPSS DAC 是专用的、而不是器件上3个 DAC 中的一个。
  • 如果 CMPINxN 由内部 DAC 驱动、那么我可以将该 CMPINxN 引脚用于其他 ADC 读取功能、还是需要将该引脚悬空?
  • 我正在"ADCINC2/CMPIN6P"引脚上读取电压。 现在、如果我想使用比较器来使用持续电压读数和过压监控、可以在这个单个引脚上执行它、还是需要将同一信号连接到专用的 CMP 引脚?

此致

Vishal kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishal、

    响应。

    CMPSS DAC 是专用的、而不是器件上3个 DAC 中的一个。

    是的、正确。 CMPSS DAC 不同于缓冲 DAC。

    如果 CMPINxN 由内部 DAC 驱动、那么我可以将该 CMPINxN 引脚用于其他 ADC 读取功能、还是需要将该引脚悬空?

    是的、可以对 ADC 读取使用 CMPINxN。 比较器的负输入是否由内部 COMPDAC 驱动不会影响 CMPINxN 的功能。

    我正在"ADCINC2/CMPIN6P"引脚上读取电压。 现在、如果我想使用比较器来使用持续电压读数和过压监控、可以在这个单个引脚上执行它、还是需要将同一信号连接到专用的 CMP 引脚?

    是的、这也很好。 单个引脚上的 ADC 和比较器功能可同时使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Frank、

    感谢您消除我的疑虑。

    此致

    Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴为您提供帮助。 请单击绿色的"验证答案"按钮以关闭此主题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    我看不到任何绿色按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    不用担心。 如果您有任何疑问、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Frank、

    对于 ADC 基准电压(3.0V)、我使用的是 REF3130。 及其输出、我已直接连接到 MCU 的所有4个 ADC。

    但是、我注意到、在 MCU 的 launchpad 中 、有一个 REF5030IDGKT 稳压器后跟2个电压跟随器、其输出端有一个0.1欧姆电阻器与22uF 电容器串联? 我真的需要这些电压跟随器吗?  

    此致

    Vishal kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vishal、

    为了获得最佳性能、每个基准引脚都应该有自己的缓冲器。 但是、两个基准引脚可以共享一个缓冲器。 共享缓冲器会产生较小的性能损失。 不建议将基准电路输出直接连接到基准引脚。 至少要使用一个具有高带宽和低输出阻抗的缓冲器。

    BTW、由于这不是 CMPSS 问题、如果您对 ADC 有疑问、请为此创建单独的主题、并将其分配给 ADC 的合适主题专家。