This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28022:带有内部振荡器的最大运行频率

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/852302/tms320f28022-maximum-operating-frequency-with-internal-oscillator

器件型号:TMS320F28022

大家好、

您能告诉我  内部振荡器的最大工作频率吗?

是否可以使用内部 振荡器实现50MHz 运行?

此致、

Takashi Onawa