This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D ADC、Matlab、

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/830597/tms320f28379d-tms320f28379d-adc-matlab

器件型号:TMS320F28379D

大家好、

我将使用开发套件 TMS320F28379D 和 Matlab 2018a 以及 Code Composer Studio 8.1.0来生成代码并直接在目标上实现。 在使用实时实现从该套件的 ADC 中提取信号时、我遇到了问题。 在 ADC 20μs 中、采样时间设置为定义的采样时间(TS= 1 μ s)模型在外部模式下在一段时间后终止、而采样时间被固有的采样时间=-1所取代。 然后系统会长时间运行、但问题是实际信号频率为50Hz、但从示波器看、它不符合其频率。 请向我推荐我所犯的错误、并为我提供解决方案。

我对硬件中断块有另一个疑问、是否需要实现实时实现(在外部模式下)、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penendra:

    我不确定问题是什么。 50Hz 应该可以正常工作、并且您应该能以该速率看到干净的信号。  

    硬件中断块不需要在 C2000上实时运行算法。

    您最好 联系 MathWorks 技术支持 (并为他们提供您的模型)、以便他们可以帮助调查。

    谢谢、

    -Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、先生、  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的佩门德拉:

    这篇文章介绍了如何通过调整串行波特率来提高外部模式的性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Venkatesh 先生、

    当按照给定链接中所述增加波特率时、Simulink 模型无法在目标硬件上运行、

    每当设置波特率(SCI_A) 5e6位/秒并增加采样时间时、示波器上的波形是正确的且正确的、但问题在400至450秒 Simulink 模型终止后再次出现。

    我在使用 PI 控制 器进行闭环操作时遇到另一个问题、我尝试 两种方法来连接 PI 控制器   

    首先  、通过使用增益和分立式积分器创建自己的 PI 控制器、然后正确生成代码并长时间运行模型、但 ADC 和任何模型块的输出始终为零。 为什么它的输出为零  

    第二种方法是使用 C28x DMC 库 PID 控制器、然后出现错误、给出如下所示:

    多种原因导致的误差。

    原因:

    • 输入端必须具有一个具有双斜率和零偏置的32位有符号定点数据类型。
    • 输入小数长度必须介于1和29之间(包括1和29)。

    为了解决这个问题、数据类型转换器模块与以下设置一起使用(图中还附加了数据类型转换器的设置)、

    输出最小值[0]和输出最大值[500]

    输出数据类型:fixdt (1、132^0)

    数据类型助手

    型号:定点

    但发生的误差如下所示:

    ###生成构建文件夹中的代码:D:\Hardware\fogi_BOOST_ERT_RTW

    ###模型的构建过程:"fogi_boost"由于错误而中止。

    输入小数长度必须介于1和29之间(包括1和29)。

    组件:Simulink | 类别:模型错误

    从输出端口1的'fogi_boost/PID Controller/IN1'传播数据类型'int32'时发生错误。

    请使用 MATLAB 中的嵌入式编码器支持库提供使用 PI 控制器开发的闭环操作解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请通过以下地址联系我们:

    https://www.mathworks.com/support/contact_us.html

    我们可以让一些专家来研究 PID 问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢主席先生