This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F2837xD 外部 NOR 闪存大小

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851464/tms320f28379d-tms320f2837xd-external-nor-flash-memory-size

器件型号:TMS320F28379D

您好!  

网站上有512MB NOR 闪存:

512MB、X8/x16、3V、MT28EW 嵌入式并行 NOR 闪存

规格

  • 块配置低锁定
  • 芯片组验证不适用
  • 密度512MB
  • FBGA 代码 RB145
  • 操作 温度 -40C 至+85C
  • 器件系列 EW 系列
  • 零件状态生产
  • 产品长寿计划是
  • 产品长寿计划开始日期:2011年5月4日
  • 宽度 x8/x16

 是否可以通过 F28379D 中的 EMIF#1获取大小?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    NOR 闪存连接到异步接口、对于该器件上的16位异步存储器接口、我们拥有的最大存储器大小为16MB。 如果您将其用于存储批量数据而不是代码、则可以使用其他 GPIO 引脚作为地址线并通过 SW 对其进行控制。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    是否有任何示例(代码、原理图等)可用于访问 大于16MB 的 NOR 闪存?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    GPIO 寻址(寻址)用于参考设计和此 EMIF 应用手册中所述的软件示例

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我会跟踪它。

    谢谢。