This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:在闪存或 RAM 上运行 LCD 代码会在屏幕上显示不同的结果

Guru**** 2589280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/846428/ccs-launchxl-f28379d-running-lcd-code-on-flash-or-on-ram-gives-different-results-on-screen

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

嗨、大家好、

我为2x16 LCD 屏幕编写了自己的驱动程序、这是我在 CCS 中的第一个项目、也可能是在 C 语言中。我在 CPU1的 RAM 上调试了它、LCD 屏幕上的一切看起来都很完美、 因此、我决定制作单独的运行版本、因此我想将其闪存到 CPU 的闪存中。 现在、我有两倍的数据、而不是标准库中没有的随机字符。 但其余的看起来是相同的。 因此、当程序在闪存或 RAM 存储器上运行时、控制器看起来会有所不同。 您有什么想法吗?


大家好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    刷写设备后,您是否会在独立模式下仅执行或甚至在连接调试器时看到问题 ?  如果您也看到调试器连接有问题、则可能需要单步调试代码才能进行调试。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是否能够解决此问题、因此我可以将其标记为已解决?

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    没有、我没有时间为这种"可选"功能花费时间、因此我在 Arduino 上对其进行了编程。

    大家好