请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 工具/软件:Code Composer Studio
嗨、大家好、
我为2x16 LCD 屏幕编写了自己的驱动程序、这是我在 CCS 中的第一个项目、也可能是在 C 语言中。我在 CPU1的 RAM 上调试了它、LCD 屏幕上的一切看起来都很完美、 因此、我决定制作单独的运行版本、因此我想将其闪存到 CPU 的闪存中。 现在、我有两倍的数据、而不是标准库中没有的随机字符。 但其余的看起来是相同的。 因此、当程序在闪存或 RAM 存储器上运行时、控制器看起来会有所不同。 您有什么想法吗?
大家好