This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/LAUNCHXL-F28379D:#pragma DATA_SECTION

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851918/compiler-launchxl-f28379d-pragma-data_section

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

工具/软件:TI C/C++编译器

C2000支持、

在 C2000Ware_libraries_DSP_SGEN_c28_examples_2833xSGENT2中  

/*创建信号发生器模块的实例*/
SGENT_2 sgen = SGENT_2_DEFAULTS;

#pragma DATA_SECTION (ipcb、"SGENipcb");
#pragma DATA_SECTION (ipcbsrc、"SGENipcbsrc");

我将在 LaunchPad_F28379D 上实施该程序。 如何修改这些内容?

此致、

京泰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    京泰

    假设您将从28379x 项目开始。 您将需要导入与此示例关联的源文件、包括 SGEN 库、并确保 在  F28379链接器命令文件中正确分配 SGENipcb、SGENipcbsrc 以及 SINTBL。 分配它们的位置由您决定。 您可以使用现有的2833x cmd 文件作为示例、如果这些段可用、则可以将它们放在那里。

    谢谢、

    Sira

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sira、

    我根据您的指令导入了 SGENT2、并且已经完成了调试。 我将继续在 F28379D 上实施该程序。

    感谢您的支持。

    京泰