This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:F28377D 中看门狗复位和/XRS 引脚复位的区别是什么?

Guru**** 2763585 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/834826/tms320f28377d-what-is-the-difference-of-watchdog-reset-and-xrs-pin-reset-in-f28377d

器件型号:TMS320F28377D

您好!

   F28377D 中的看门狗复位和/XRS 引脚复位有何区别?

除了 RESC 寄存器、是否有其他寄存器 具有不同的行为?

谢谢、

此致、

Simen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    锡门、

    CPU1 WD 复位会切换 XRSn、因此两者具有相同的效果。 CPU2 WD 复位不同。 它仅复位 CPU2子系统。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vivek、

    感谢您的回答。

    Simen