This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377D:28377d 的 Launchpad 指南(TMD28377D)

Guru**** 2482105 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28379D, TMS320F28377D, TMS320F28377S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/829985/ccs-tms320f28377d-launchpad-guideline-for-28377d-tmdxdock28377d

器件型号:TMS320F28377D
主题中讨论的其他器件:C2000WARETMS320F28379DTMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好、社区!

我使用的是具有 F28377D DSP 的 LaunchPad。 但我找不到 LaunchPad 指南文档! 此 LaunchPad 是否有这样的文档?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否在寻找硬件或软件指南?

    您是否查看过以下链接?

    可以在 c2000ware 的硬件开发板下和特定于器件的软件开发文档下找到软件库和硬件配套资料。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的回复

    您共享的文件是379D!

    我有377D launchpad! 令我惊讶的是、此 LaunchPad 没有任何文档!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有 TMS320F28379D launchpad 或 TMS320F28377S? 没有真正的 TMS320F28377D Launchpad。

    有关详细信息、请访问 http://www.ti.com/tool/LAUNCHXL-F28377S 和 c2000ware。

    您是否需要任何特定的信息?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我确切拥有该板:  

    https://www.digikey.com/product-detail/en/texas-instruments/TMDXDOCK28377D/296-37563-ND/4813975

    它的处理器是377D

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这实际上是一个具有集线板的 controlCARD、而不是真正的 LaunchPad。

    下面是我们有关这方面的硬件文档:

    C2000ware\boards\controlCARDs\TMDSCNCD28377D

    此处提供了有用的软件指南:

    C2000Ware\device_support\f2837xs\docs

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Meghana

    感谢你的答复

    很抱歉我弄错了。 你是对的

    我在您提到的地址中找到了它

    此致