主题中讨论的其他器件:SFRA
工具/软件:Code Composer Studio
你(们)好
我尝试使用 F28035 Piccolo 实验板套件在我们的定制板上执行两相交错 PFC 转换 器。 我面临的问题是
在开环和较低的交流电压(< 80V)下、ILPFC 程序工作正常(因为占空比会发生变化、电压随负载升高)、并且可以检查和验证反馈参数的 ADC 值、但当我们进入80V 交流输入时、 CCS 程序冻结、 不允许在更高电压下使用参数跟踪功能。 请说明如何停止 CCS 7冻结或在80V 或更高电压下挂起。 我 在控制器和驱动电路之间使用隔离。 因此不应存在隔离问题
2.电流环路和电压环路控制不起作用,显示0.1的恒定占空比。 因此,为了对其进行分类,我在开环中检查了不同的变量及其值,如第1点所述。 但是、由于电压较高、我无法看到变量的值、因此我卡在了。如链接 http://www.ti.com/lit/ug/sprui55/sprui55.pdf 中所述、同一程序在德州仪器设计的定制板上工作正常。