This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28032:CCS3.3可以使用的最新编译器版本是什么?

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/835021/ccs-tms320f28032-what-s-the-latest-compiler-version-that-ccs3-3-can-use

器件型号:TMS320F28032

工具/软件:Code Composer Studio

您好!  

我的客户仍在使用 CCS3.3

他们希望知道 、CCS3.3可以使用的最新编译器版本是什么?

谢谢~

Erwin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Erwin、

    通常、我们不会使用较新的编译器版本与较旧版本的 CCS (如3.3)进行测试。 CCS 3.3大约在2006/2007年发布、因此几年后发布的编译器可以正常工作、但更新版肯定不会使用 CCS 3.3进行测试。 您可以在下载页面上查看发布日期: http://software-dl.ti.com/codegen/non-esd/downloads/download.htm#C2000

    说过我认为6.2.x 版应该起作用。 这里有一个论坛主题、 用户在其中分享了在获取比 CCS 3.3版本更新的版本方面的经验。

    希望这对您有所帮助。