This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:具有死区时间的 ePWMA 和 ePWMB 中的 HRPWM

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280049C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851983/tms320f28069m-hrpwm-in-both-epwma-and-epwmb-with-dead-time

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:TMS320F280049C

大家好、TI 社区、

我想将 HRPWM 模块用于我的项目。 使用可用的示例、我可以实现这一点。 不幸的是、我在包括死区时间时遇到了一个小问题。 如果我在 HRPWM 中为 ePWMB 使用互补信号(SELOUTB.HRCNFG 寄存器= 1)、则死区时间不会应用于信号。 如果没有 HRPWM 模块、死区时间也会很好、当我在 HRPWM 中对 ePWMB 信号使用正常输出(SELOUTB.HRCNFG 寄存器= 0)时、死区时间也会很好。 在 ePWMA 和 ePWMB 中是否无法同时实现死区时间和 HRPWM?  

此致、

瑜伽。