This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28027:sci 模块停止发送字节、ADC ISR 可每5、000个 CPU 时钟中断一次、但在 main 函数中开始发送 ADC ISR 中断5,000,000个 CPU 时钟。

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/849671/ccs-tms320f28027-the-sci-module-stop-send-bytes-the-adc-isr-can-interrupt-every-5-000-cpu-clock-but-start-send-in-main-function-the-adc-isr-interrupt-5-000-000-cpu-clock

器件型号:TMS320F28027

工具/软件:Code Composer Studio

由 ePWM 触发的 ADC ISR、主函数中的 sci SEND 函数。 当 SCI 逐个发送字节时、ISR 中断5,000,000个 CPU 时钟。 停止发送字节、ISR 中断5、000个 CPU 时钟。

我将触发周期设置为5、000个 CPU 时钟。 SCI moudle 中断已设置为禁用。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好'3606、

    SCI 是否正常工作(外部器件是否正确接收或发送了数据)? 如果在引脚上从外部观察到 SCI 波特率是否符合预期?

    SCI ISR 的时长是多少?  SCI ISR 运行频率太高或太长、是否可能导致 ADC ISR 无法运行?  

    集成 SCI 代码时是否更改了任何其他时钟设置? 如果您观察 XCLKOUT 或 ePWM、器件是否仍在预期频率下运行?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好'3606、

    幸运的是调试这个问题吗?