This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28377S:XDS510USB 和 CCS 3.1适用于此器件?

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848708/ccs-tms320f28377s-xds510usb-and-ccs-3-1-works-for-this-device

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户希望使用 XDS510USB 和 CCS3.1开发 F28377S 的代码。  

问题1. 它们是否工作正常?

问题2. 它们是否在 Windows10上工作?  我相信 XDS510USB 可以在 Windows10上工作

客户具有使用 XDS510USB 和 CCS3.1开发 F2812代码的经验。  这是这个问题的背景。

此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CCS3.1将不起作用(需要使用 CCS8)、不建议 在使用新 C2000 器件进行开发时使用 XDS510USB。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taki、

    正如 Vivek 所说、您需要使用 CCSv8 (对于32位窗口、这是推荐的 CCS 版本)或 CCSv9 (这不支持32位窗口、适用于64位窗口)。

    在仿真器方面、XDS200可提供与 XDS510USB 相当的性能。

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Vivek 和 Vamsi

    我将建议客户使用 CCSv8 for Win32或 CCSv9 for win64和 XDS200而不是 XDS510USB。

    以下问题仅供确认。
    如果客户在 CCSv3.1可以运行的任何 Windows 版本上运行 CCSv3.1、CCSv3.1是否适用于 F28377S?

    此致、Taki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [报价]如果客户在 CCSv3.1可以运行的任何 Windows 版本上运行 CCSv3.1、CCSv3.1是否适用于 F28377S? [/报价]

    不、它将不起作用。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

    此致、Taki