This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/F28M35H52C:ARMDK 的“软件包”(uVision5)

Guru**** 2811425 points

Other Parts Discussed in Thread: F28M35H52C, CONTROLSUITE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/834396/ccs-f28m35h52c-software-pack-for-armmdk-uvision5

器件型号:F28M35H52C
Thread 中讨论的其他器件: controlSUITE

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我的客户需要使用 ARMDK (uVision5)开发 F28M35H52C ArmCtxM3代码。

为了实现这一点、他们请求帮助。 我们有可能吗?

 

    • 或者、如果提供以下内容、他们会很高兴:SVD 文件、CBD 文件和操作闪存的例程。

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这不是我们支持的。 与 F28M3x 相关的所有器件支持均包含在 controlSUITE 中。

    此致

    Chris