This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有传感器 FOC 处理器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DESIGNDRIVE, CONTROLSUITE, MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833757/sensored-foc-processor

主题中讨论的其他器件:DESIGNDRIVEcontrolSUITEMOTORWARE

大家好、

我想用48V 和15A 的评估板驱动 BLDC 电机。

但是,我想用传感 FOC 来驱动它,以实现精确的速度和位置 控制以及最小的干扰。

TI 是否支持传感 FOC 的软件解决方案。

F28377是含传感器 FOC 的最新处理器(处理器 F2837x)吗?

未来是否有新计划?

或者、公司是否更专注于未来的无传感器控制?

谢谢、此致

Benjamin Siegel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Benjamin、

    请访问 www.ti.com/c2000drives 、简要了解我们的 DesignDRIVE 解决方案。 这些解决方案主要面向具有丰富专业知识的工业驱动器客户、我们为他们提供了一个起点、并向他们展示了我们针对我们的 MCU/外设/ CPU 等进行了优化的一些内容

    另一个有传感器(编码器)解决方案是 www.ti.com/instaspin-motion

    这是我们无传感器 InstaSPIN-FOC 解决方案的基础、适用于可能没有那么多电机控制专业知识的客户。  它专注于简化和提供高性能电机控制解决方案。

    我们实际上并没有花太多时间进行基于霍尔传感器的 BLDC 控制、因为这太简单了、不需要 C2000。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢您的供应。

    更准确地进行批评。 我使用磁性编码器控制 BLDC 电机。

    对我来说最重要的是提供的软件解决方案。

    如果我看到正确、F2837x 和 F2838x 是唯一具有设计驱动的处理器。

    电机控制 SDK 中也仅提供这两者的示例。

    那么、这两个解决方案是否是软件解决方案中唯一的一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您所看到的只是 MotorControl SDK 版本。 MC SDK 是几个月前发布的新产品。 接下来、您将在此封装中找到所有新的电机控制软件解决方案。

    还使用了其他软件包、包括 MotorWare (专门用于 F2806x、F2805x、F2802x 系列 C2000 MCU 上的 InstaSPIN-FOC 和 InstaSPIN-MOTION 解决 方案)和 controlSUITE (用于所有器件和应用软件开发的旧存储库)。  

    您可以在此处阅读有关电机控制开发和不同路径/解决方案的信息:

    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/applications/motor-control.html#

    您可以在此处查看所有电机控制 EVM:

    http://www.ti.com/microcontrollers/c2000-real-time-control-mcus/design-development.html#application

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Chris。

    但这就是我为传感 FOC 找到的所有东西。

    另外还有 F2833x 和 MotorWare F2805x 和 F2806x。

    因此、当我对结果求和时、结果为:

    F28377

    - F28379

    -(F2838x)

    - F 2833x

    - F2805x  

    - F2806x

    这些都是具有传感 FOC 软件示例的处理器。 我弄错了吗?

    谢谢、此致

    Benjamin Siegel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    F2803x 也可通过高压套件获得

    这几乎是我们的所有系列。  最新的 F28004x 将在10月的下一个版本中提供 MotorControl SDK 编码器 FOC 双轴示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的回答:)