This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F2837xD 外部 SDRAM/闪存大小

Guru**** 2563960 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851356/tms320f28379d-tms320f2837xd-external-sdram-flash-memory-size

器件型号:TMS320F28379D

您好!

有人知道 CPU1中可通过 EMIF#1访问的最大外部 SDRAM 和 NOR 闪存大小是多少?

我需要使用额外的外部存储器(SDRAM + NOR 闪存+ SRAM)重新构建 F28379D 的 PCB。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    此信息可在器件手册 中找到(第6.3.3节 EMIF 芯片选择存储器映射)。

    如果您需要本节中缺少的任何特定信息、请告知我们。

    此致、

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Richard、

    您还可以查看此 EMIF 应用手册 以了解实际使用信息、基准测试、参考设计和配置工具。

    Tommy