This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:CCS/TMS320F28069:用于在 PC 和 F28069之间使用 CAN 总线进行固件更新的引导加载程序

Guru**** 2524380 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/834228/tms320f28069m-ccs-tms320f28069-bootloader-for-firmware-update-using-can-bus-between-pc-and-f28069

器件型号:TMS320F28069M
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生或女士:

我想使用 CAN 总线在 PC 和 TI 28069之间构建固件更新的引导加载程序。 我需要为 PC 端和目标端(TI 28069)构建代码。 我找不到介绍为 F28069 Launchpad 构建 CAN 引导加载程序的文档。 您能告诉我 TI 是否有任何我可以参考的示例和文档吗?

谢谢、

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao

    我们提供了有关闪存编程器的一般文档:http://www.ti.com/lit/an/sprabv4c/sprabv4c.pdf 

    我们在 C2000Ware 中有一个 CAN 闪存内核示例:~\C2000Ware_2_00_00_02\device_support\f28066\examples\c28\f28069_CAN_flash_kernel

    遗憾的是、我们没有 PC 终端代码示例。

    此致

    Chris