This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:使用 ADC 对正弦波进行采样。

Guru**** 2931390 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/847535/tms320f28069m-sampling-sine-wave-using-adc

器件型号:TMS320F28069M

主席/女士,

我在 DAC1引脚上生成一个正弦波并将其连接到 ADCIN_A6。 ADC 的输出存储在数组中(数组大小为500个元素)、并使用 CCS 图形工具观察结果。 我使用 CPU 计时器每40微秒周期性地创建一个中断。 预期的波形是正弦波、但我在 CCS 图形工具的帮助下观察到的输出不是正弦波。 CCS 图形工具中获得的波形如下所示。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADDAGUDURU Surya Kiran、

    您能否说明这与您的期望有何不同?  振幅是否匹配?  您预计每个周期有多少个样本?  A6引脚上的信号在示波器上看起来是否正确?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回复。  

    1. 您能否说明这与您的期望有何不同?

    答:我期望的是纯正弦波、但它不是纯正弦波。

      2.振幅是否匹配?

    答案。 是的

    3.  您预计每个周期有多少个样本?

    答案。 一切都符合我的期望。 但波形不是纯正弦波。

    4. A6引脚上的信号在示波器上看起来是否正确?

    答案。 是的

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADDAGUDURU Surya Kiran、

    根据您的说法、采样率、测得的频率和测得的振幅都是正确的。  在这种情况下、CCS 图形可能会出现问题。  您能否将200个连续样本保存到数组中、并使用 Excel 等离线图形工具查看结果?

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,

    感谢您的回复。  

    q)根据您的说法、采样率、测得的频率和测得的振幅都是正确的?

    ANS)我计算了它、然后固定了我的 ISR 频率。  

    我尝试在 Excel 中绘制它、我得到的波形与 CCS Graph 中的波形相同。  

    如果下面显示的波形被指定为 ADC 的输入。 它会影响输出吗?

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADDAGUDURU Surya Kiran、

    没有足够的信息形成任何想法。

    您能描述一下您配置的基本输入信号的频率和振幅以及 ADC 采样率吗?

    此外、请描述 ADC 输入上的任何信号调节。

    Tommy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ADDAGUDURU Surya Kiran、

    自上次更新以来已经有一段时间了。  我假设您能够解决您的问题。

    如果没有、请回复此主题。  如果该线程由于超时而锁定、请创建一个描述问题当前状态的新线程。

    Tommy