This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/LAUNCHXL-F28379D:刷写 TMS320F28379D launchpad 时出错

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/832469/ccs-launchxl-f28379d-error-in-flashing-tms320f28379d-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASHC2000WARE

工具/软件:Code Composer Studio

进行开箱即用测试。 连接到 PC 后、红色和蓝色 LED 会闪烁一段时间、随后便停止了参考书目。 红色和黄色 LED 持续亮起。 当我尝试将代码上载到其中时、会弹出一些错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu Babu、

    当您尝试编程时、您遇到了什么错误?

    您使用哪种工具进行编程?  

    如果您使用 CCS 或 UniFlash 进行编程、请按照以下常见问题解答帖子中所述更新工具版本(如果尚未更新):

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/729543?-FAQ-Product-Change-Notice-PCN-20180523001-1-for-TMS320F2837x-and-TMS320F2807x-devices

    如果没有帮助、请告知我们。

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    这听起来像是演示的预期行为。

    可以在 C2000Ware 中的\device_support\f2837xd\examples\cpu1\launchxl_f28379d 找到源代码

    请提供您所看到的错误的详细信息以及您所采取的步骤。

    此致

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu Babu、

    您对此有任何更新吗?

    谢谢、此致、

    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尚未取得进展

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、当我尝试转储 c2000ware 示例中提供的代码时、它显示"No source available for "0x3ff16a" error。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu Babu、

    请提供更多详细信息、以便我们为您提供帮助。

    您是否正在尝试将中的 C2000Ware 示例导入 CCS?

    导入后、您是否能够编译它并成功加载到器件存储器中?

    您是否正在尝试加载到 RAM 或闪存?

    谢谢、此致、
    Vamsi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    导入时、代码已正确编译。 但无法加载到器件的闪存中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们 MATLAB C2000支持包生成了.out 文件。

    手动调试过程中、使用旧的28379D launchpad 将.out 文件上传到处理器(工作正常)。

    但是、使用新推出的具有相同过程的28379D Launchpad、它不会加载程序。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Madhu Babu、

    请查看我对该帖子的第一个回复(复制如下):

    谢谢、此致、

    Vamsi