This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/TMS320F28379D:如何在 ADC ISR 中放置断点?

Guru**** 2524550 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/851213/ccs-tms320f28379d-how-do-i-put-a-breakpoint-in-my-adc-isr

器件型号:TMS320F28379D

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我尝试在 ADC ISR 中放置一个断点、但我认为它没有命中、因为 SW Breakpoint 的优先级低于 ADC ISR。

请详细说明一下吗?

谢谢、致以诚挚的问候

Bhwandeep Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhwandeep、您好!

    如果您在 ISR 中放置一个断点(甚至是一个 SW 断点)、它将在到达代码时在那里停止。  如果未触发断点、最可能的原因是未达到代码。   

    请注意、如果仿真器未连接、SW 断点就会变为 NOP。