This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28015:CCS UNIFLASH 中的 prog 期间出错

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28015, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/832010/tms320f28015-error-during-prog-in-ccs-uniflash

器件型号:TMS320F28015
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

我有一个具有工作代码的 TMS320F28015电路板设计,  

我有一个 Spectrum Digital XDS100v2,我正在使用 CCS Uniflash 3.4.1和5.0。

使用上述设置、电路板检测和连接,但在擦除操作 或编程时,我收到错误“” C28xx:闪存编程器:擦除闪存存储器时出错。 设备已锁定或未连接。 工序已取消''

问题和解决方法是什么 ? 请帮助。

以供您阅读  

我正在使用/加载现有的.out 文件,与我从很久以前开始使用的文件相同。  .out 文件中无更改。

我用新的 TMS320F28015器件替换了它并尝试了, 但结果相同。

我重新安装了 CCS uniflash,结果相同,  

 

有人可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 user="madhukeshwar Hegde">使用上述设置、电路板检测和连接,但在擦除操作 或编程时,我收到错误“” C28xx:闪存编程器:擦除闪存时出错。 设备已锁定或未连接。 操作已取消'''[/报价]

    您是否安装了 CCS 的副本? 如果是、您能否尝试使用 CCS 连接到目标并尝试从目标中擦除闪存?

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    [引用 user="Ki"]

    您好!

    Madhukeshwar Hegde
    使用上述设置、电路板检测和连接,但在擦除操作 或编程时,我收到错误“” C28xx:闪存编程器:擦除闪存存储器时出错。 设备已锁定或未连接。 工序已取消''

    您是否安装了 CCS 的副本? 如果是、您能否尝试使用 CCS 连接到目标并尝试从目标中擦除闪存?

    谢谢

    Ki

    [/报价]

    你(们)好。

    我没有 CCS Copy,只有我使用的是 Uniflash,因此我无法擦除...

    是我的 XDS100V2变差了吗?

    如何做进一步的工作?

    谢谢

    Madhu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="madhukeshwar Hegde"]我的 XDS100V2是否已损坏?

    否、该错误可能不是由于您的 XDS100v2调试探针所致。

    [引用 user="madhukeshwar Hegde"]要做的进一步操作是什么?

    如果可能、我建议安装 CCS、因为调试问题会更容易。

    至于错误、我假设 UniFlash 可以连接到器件(请确认)。 因此、器件可能确实已锁定。 请参阅以下文章中的一些故障排除提示:

    http://software-dl.ti.com/ccs/esd/documents/ccs_debugging_jtag_connectivity_issues.html#c28x-device-locked

    谢谢

    Ki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我没有听到您的反馈,因此这个问题已经解决了。 如果您希望继续讨论、请在下面发布包含更新的回复(或创建新主题帖)。

    谢谢、
    Ki