This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28375S:ePWM、比较器、数字滤波器、DAC#39和 GPIO 配置

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850019/tms320f28375s-epwm-comparators-digital-filter-dac-s-and-gpio-configurations

器件型号:TMS320F28375S
  1. ePWM 输入交叉开关只能用于驱动 TRIPIN4、5、7-12、总共8个、对吧?
    1. 任何 TRIPIN1-12都可以映射到任何 ePWM 通道、对吧?
  2. 如果我们要使用比较器/数字滤波器为 ePWM 通道生成跳闸信号、则可以支持的最大 PWM 通道数为8、对吧? (八个 ePWM 输入交叉开关输出、TRIP4、5、7-12)。
    1. 正负比较器的比较器 DAC 能否为每个子系统单独设置? (例如、16个独立 DAC)
    2. 可以根据表7.2的列“0”单独分配16个可能的比较器/数字滤波器中的任何一个来生成任何一个 ePWM 输入交叉开关输出,对吧?

由于 ADC/COMPIN 输入可用性、如果我们不将比较器子系统用于窗口比较器、我们可以单独使用比较器、从而产生16个单独的比较器。 比较器的输入极性并不重要、因为我们可以翻转直流模块中的结果。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入交叉开关 Input1-6可用作 TRIPIN4、5、7-12的源

    TRIPIN1-3也可以使用的输入1-3  

    DCxEVTy 模块可以使用任何 TRIPIN。

    对于 CMPSS 问题、我将在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lenio:

    回答您的第二个问题:

    如果我们要使用比较器/数字滤波器为 ePWM 通道生成跳闸信号、则可以支持的最大 PWM 通道数为8、对吧? (八个 ePWM 输入交叉开关输出、TRIP4、5、7-12)。

    是的、没错。 CMPSS 通过 ePWM-XBAR 进入 ePWM。 但是、如果您需要更多的连接、则可以通过 GPIO 并通过 INPUT-XBAR 将 CMPSS 输出路由到其他 ePWM 跳闸输入。 但是、请注意、我们的数据表中未捕获此路由的时序。

    正负比较器的比较器 DAC 能否为每个子系统单独设置? (例如、16个独立 DAC)

    是的、它们可以单独设置。 但是、请记住、CMPSS 中的高侧和低侧 COMMDAC 共享组件、因此在一个上跳闸会影响另一个。 我们在数据表中将其指定为干扰幅度和稳定时间。 这基本上意味着您不想将 CMPSS 中的高/低 COMPDAC 设置得太近。

    可以根据表7.2的列“0”单独分配16个可能的比较器/数字滤波器中的任何一个来生成任何一个 ePWM 输入交叉开关输出,对吧?

    是的

    由于 ADC/COMPIN 输入可用性、如果我们不将比较器子系统用于窗口比较器、我们可以单独使用比较器、从而产生16个单独的比较器。 比较器的输入极性并不重要、因为我们可以翻转直流模块中的结果。

    部分情况是这样、有16个独立的比较器。 但是、每个 CMPSS 的正负引脚同时连接到高电平和低电平比较器、因此您无法真正独立使用它们。