This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:TMS320F28379D

Guru**** 2208740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/850399/tms320f28379d-tms320f28379d

器件型号:TMS320F28379D

SLUA733是我在 LLC 上看到的最令人兴奋的曝光。

我们参与了将基于 Delfino 的交错式 LLC 与所有 GaN 器件、UCC7318同步控制等结合使用 可实现380vDC 至 5V/80A 转换器的最大效率、因为该转换器具有小尺寸。

因此、我们的优化将非常不同、但与 Leisten 博士对 LLC 的处理一致。 有必要绘制出我们的用例

是否可以获得 Mathcad (或用于计算和绘制图的任何文件) 文件?

PL 请参见随附的。

否则、几乎不可能获得 Lm、k、Cr 等的正确范围、并且无法充分利用 Delfino 功能。

Robin

e2e.ti.com/.../slua733_5F00_calc.pdf