This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28054F:TMS320F2805X PGA 的安全输入电压范围

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/833663/tms320f28054f-safe-input-voltage-range-of-pga-for-tms320f2805x

器件型号:TMS320F28054F

您好!

    我将2805X 用于电机控制。

    最近有一个 ADC 端口损坏。(端口编号:A3,PGA,增益= 3)

    该端口用作 直流总线电压的感应器。(在信号进入 ADC 端口)之前有一个 RC 滤波器

    计算得出的电压范围为0 - 1.05V(max)。 (__LW_AT__两个电阻分压器为1M 和2K、最大总线电压为530VDC)

    ,电压远小于3.3V。、因此我没有使用 NUP4201等 TVS 来抑制输入电压。

    ,、PGA 端口的安全电压范围为-0.3V ~4.6V、或者仅针对小信号、例如增益为3 ~甚至更低时为-0.3V~1.1V,、这是因为 PGA 端口的输出电压为0.6V。VDDA-0.6V

    很多

    此致

    Wu

    

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 USER="Arrow Wu"]因此,PGA 端口的安全电压范围为-0.3V ~4.6V[/引用]

    我假设您引用了绝对最大额定值表中的值。  这些值表示可能对器件造成永久损坏的级别(超出时)。

    建议运行条件表中列出了正常运行的有效条件。  数据表中列出的器件性能和特性仅在器件在这些条件下运行时适用。

    [引用 USER="Arrow Wu"]或仅针对小信号、例如-0.3V~1.1V,增益= 3[/引用]

    PGA 输入可以安全地接受 VSSA 和 VDDA 之间的电压。

    请注意、PGA GND 引脚(例如:M1GND、M2GND 和 PFCGND)应具有与 VSSA 相同的直流电位。

    [引用 USER="Arrow Wu"]或更低的值,因为 PGA 端口的输出电压为0.6V ~ VDDA-0.6V。[/引用]

    PGA 的数据表规格仅适用于 PGA 输出介于0.6V 和 VDDA-0.6V 之间的情况。