This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:CANbus:在正常 CAN 模式下读回您自己的消息。

Guru**** 2473260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/848697/tms320f28377s-canbus-reading-back-your-own-message-in-normal-can-mode

器件型号:TMS320F28377S

您好!

在正常通信模式下、如何在 CAN 总线中读回我自己的消息?

与外部回路类似、但与其他节点的通信仍然是正常的 CANbus。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    我想您在 CANBUS 中监控的唯一选择是使用一个像 PCAN 这样的接口来读取 CANBUS 中的所有事务、或者连接一个能够接收 CAN 帧的示波器(连接到 CANL 和 CANH 线路)。  还想了解您通过查看 CANBUS 消息来尝试实现的目标-也许有一些替代方法可以实现这一目的、而不是监控 CANBUS 本身。

    此致、

    Joseph  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1.我想知道在收到 CAN 消息之前发送 CAN 消息需要多长时间。 因此我可以对此进行补偿。

    2.我有一个运行的小型多任务实时操作系统。 一个处理过程、一个像 pcan 的调试工具。 因为您无法始终连接外部工具。

     在 CAN 驱动程序中从两个进程中重新路由数据有点麻烦。基本 在软件中重新编写邮箱概念。

     因此、我唯一能想到的是将两个 CAN 接口连接到同一总线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    好的、这样基本上就无需使用 PCAN 或示波器、因为您需要实时反馈。  如何使用 F28377S 的另一个 CAN 模块作为接收节点和3个 CPU 计时器之一来启动计时?  例如、一旦您发送数据在 CANA 上传输、启动 CPU 定时器、并且在 CANB 上接收到相同的消息时、从 CPU 定时器读取已用时间。

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安永、

    没有从您那里听到过关于这个主题的信息、我假设您已经找到了一种实时回读 CAN 总线上发送的消息的方法、因此我将关闭这个主题。  如果您仍对此主题有疑问、请将其发送到论坛。

    此致、

    Joseph