This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/DRV8301-HC-C2-KIT:TMS320F28035 ADC 读取问题

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/849921/ccs-drv8301-hc-c2-kit-tms320f28035-adc-reading-problem

器件型号:DRV8301-HC-C2-KIT

工具/软件:Code Composer Studio

大家好!

读取连接到 TP23连接器的 ADC 通道时、我很难理解传入的数据。  当我使用测量仪器查看相应的连接器输出时、电压和电流变化是合理的。  但我无法理解处理器上的 ADC 测量结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    显然、这是不稳定的。 您能否确保 SOC 设置正确、或者是否有任何要验证的跳线设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复 Ramesh。 我们期待您的帮助。

     我想、对于跳线设置没有任何作用。 此外、在其他 ADC 通道中没有问题。  

    我看到您对 SOC 设置的看法、但我已经在使用 TI 默认初始化例程。 我是否需要在 ADC 初始化函数中更改任何内容?

    辛凯勒里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已关闭此主题、因为您已发布有关此问题的类似主题、请使用下面的主题。 谢谢!

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/848738